This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:Vin 18V 时的开关频率

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541368/tpsm33615-switching-frequency-for-vin-18v

器件型号:TPSM33615


工具/软件:

我将使用  TPSM33615RDNR 构建设计。  我的输入电压为 18Vin、输出电压为 12Vout @ 1A(最大值)   数据表似乎提供了选择开关频率的表格、但似乎没有提供任何公式来检查其他电压。  WebBench 建议 RT 为 7.87k、但我想仔细检查并确保如果我在 1A 最大电流下具有 18Vin 和 12Vout、则该值是建议值

编辑实际查看是否使用 TPSM33625RDNR (2.5A) 型号、因为我目前只能找到库存、猜我的问题没有太大变化、只是提及以防万一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myles:

    有关选择开关频率的公式、请参阅数据表的公式 9。

    2200kHz 应该适合您的应用、但数据表中的表 7-1 指出、12VOUT 的建议开关频率为 2000kHz。

    谢谢您、

    Joshua Austria.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公式 9 并不参考输出电压、它仅说明了如何选择频率。 该表未显示 18vin 时的最大输出、那么如何知道是否有足够的余量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myles:

    对不起,我指的是不正确的表。 数据表中的表 7-6 给出了在给定输入电压范围下可实现的各种输出电压的开关频率范围。 由于您使用 18V 的 VIN、因此我们可以估算正确的列、以确保其介于 12VIN 和 24VIN 之间。 最好的选择是在 18VIN 下使用 2200kHz 的开关频率、在 1A 最大值下获得 12VOUT 考虑到最短关断时间和电感器电流纹波、我认为这应该起作用。

    但是、由于没有对其进行测试、我们需要将其带到工作台上来进行此评估。 您是否希望我进行这些测试?

    谢谢您、
    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、  

    谢谢,是的,如果你能测试它会是真棒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myles:

    听起来不错! 我将在下周结束时测试并回复您。

    谢谢您、

    Joshua Austria.