This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:LM25183

Guru**** 2520840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542378/lm25183-lm25183

器件型号:LM25183


工具/软件:

尊敬的先生、我将 LM25183 用于反激式转换器设计。 请查找随附的使用 TI WEBENCH 生成的设计。 我想了解在输出侧连接的 Vzout 齐纳二极管的用途、以及它应该是什么合适的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    请为您的设计原理图使用计算器设计工具(下面的链接)、因为它优于 Webench。 需要 VOUT 齐纳二极管来钳制空载条件下的 Vout 电压。 LM25183 是一款 PSR 反激式转换器、在 FSW_MIN=12kHz 的频率下进行开关。 这意味着无论负载有多小、转换器都会为次级侧提供最小功率。 我建议选择一个比 Vout 直流设定点至少 10%的齐纳二极管。

    LM25183-LM25184DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你