This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:两个通道的信号重叠

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536916/ucc28070-the-signals-of-the-two-channels-overlap

器件型号:UCC28070


工具/软件:

您好:

我目前正在使用 UCC28070A 控制器设计 4kW 升压 PFC 电路。

在测试期间、我观察到来自 GDA 和 GDB 引脚的栅极驱动信号在大约 1kW 负载条件下重叠。 我不确定这种行为在交错式 PFC 设计中是否可以接受。

这是我们第一次开发这种规模的电源电路、我们担心操作不当或潜在损坏的可能性。

您能否告知是否预计会出现这种重叠、如果没有、可能需要进行哪些调整?

非常感谢您的支持。

 e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_Design_5F00_Tool_5F00_2.0_5F00_4KW_5F00_250707-_2D00_–220V-only.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应该这样。 这是满载吗? 为什么高电平时会出现振铃?

    请分享原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想分享我设计的原理图。

    这是一个 使用 UCC28070A 的 4kW 升压 PFC 电路。 在测试期间、我观察到当负载达到大约 1kW(约 25%负载)时、GDA 和 GDB 栅极驱动信号重叠。

    下面是参考的原理图。

    感谢你的帮助。

      e2e.ti.com/.../08732.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次测量波形时、我们发现占空比不断变化。 负载是固定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里探测栅极信号? 通过二极管将 GATE 连接到 CS 引脚的目的是什么?

    您是否尝试过禁用一个相位、而在功率为 500-1kW 的情况下仅使用另一个相位? 每个相位应能够支持 2kW。 更容易首先调试一个阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ningtan。

    栅极信号是在 UCC28070 GDA (9)、GDB (17) 引脚上测量的。

    在 PWM 灯的 8.2.2.8 电流检测偏移和即兴噪声免疫部分中、二极管被称为 UCC28070 数据表。

    我会通过高功率电阻设置功率负载。
    它的负载约为 1KW。

    使用栅极驱动器的 ENx 引脚禁用低相是否正确?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我错过了 CS 引脚上的上拉/下拉电阻器。  

    我可以了解开启波形看起来奇怪的原因。 请将 C8 尺寸增加到 uF 范围。 100nF 太小。 您可以使用 ENx 引脚完全禁用栅极信号、但我只需下拉 CAO 引脚即可完全禁用内部开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Ningtan

    CS 引脚电路是否没有问题?

    您提到的 C8 是一个 UCC28070 VCC 电容器是正确的吗?
    我们将使用 1k Ω 的电阻测试 CAOB。
    但我不知道问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、全恩斌、  

    在升压 PFC 转换器中、栅极驱动占空比在输入交流线路周期内持续变化完全正常、并且栅极驱动将在交流周期的某些部分重叠、而不会与其他部分重叠。  具体而言、只要瞬时输入电压小于 0.5*Vout、GDA 和 GDB 信号就会重叠。   

    这里的主要问题是 GDA 和 GDB 的两个占空比 (D) 不同。  通常、在交流线路上的所有点、两个通道(相位)的 D 应相同。  
    我们必须找出不平等 D 的原因并纠正这一点。   

    不等的 D 可能 由几种不同的原因引起。 我们不知道黄色迹线侧是否会变得过宽、或者蓝色迹线侧是否会变窄。  占空比由每个相位的电流环路控制、并且两个电流环路接收相同的 IMO 基准信号。  两个电流环路都会调整各自的 D、以使其电感器平均电流(由 CSx 输入加上合成的斜率表示)与 IMO 电压信号相匹配。

    当 PFC 正常运行时、两个电感器应承载 1/2 的负载功率、并且它们的开关电流应相等。  如果一个相位提供的电流大于另一个相位、则电流较高的相位可能会出现其 CSx 信号问题。  在我看来、电流感应变压器 (CT) 很可能没有完全复位、并且其 CSx 信号被低估、因此该相位的环路会增加 D。   

    在您的设计中、使用了 R-C 复位网络。  我建议将其替换为齐纳复位网络、如 UCC28070A 数据表第 39 页图 7-3 的右侧所示。  UCC28070A Excel 计算器工具 ( https://www.ti.com/tool/download/SLUC114 ) 将有助于确定齐纳二极管的正确值、但我估计它可能会低于 82V。  齐纳复位方法比 R-C 复位方法更可靠。  

    另一种可能是电感器饱和或开始饱和。  您的电感器设计是什么?  
    是间隙铁氧体磁芯还是金属粉末磁芯?  其标称 0A 偏置电压值是多少?

    另一种可能是 DCM 电感器电流可能会使通过 CT 的 CSx 信号严重失真。
    栅极驱动波形上的某些噪声特征告诉我、您的电感器可能在此负载和线路条件下以 DCM 运行。   请提供电感器电流波形以及 GDx 信号。  
    电感器中的 DCM 不是危险问题、但会导致交流电流的总谐波失真 (THDi) 更高。

    您的电源板原理图显示、在连接器 P1 处应用了来自外部源的+13V。  MOSFET 是具有极高 Ciss 和高栅极电荷 Qg 的大型器件。  最好使用至少为 Ciss 值 10 倍的栅极驱动旁路电容。  对于 MOSFET、最大 Ciss 接近 200nF(当 Vds =~0V 时)、您的驱动器 IC U1 会驱动其中两个 MOSFET。   
    我建议 将 C13 保持在 100nF、但要与 C13 并联另一个 4.7uF 旁路电容器。

    此外、正如 Ning 提到的、整体 PFC 旁路电容必须高于您现在的几个 100nF。  我认为您的 13V 电源可能是通过长导线连接的工作台电源、这会增加 工作台电源电容和 PFC 板之间的电感。  这是 GDX 波形上出现振铃和 VCC 本身(板上的+13V)振铃的常见原因。  

    我建议确保将从工作台电源到连接器 P1 的电缆构造为双绞线、以尽可能减少串联电感。  我还建议将 P1 处的 C11 电容值更改为 10uF。   

    此致、
    Ulrich