This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:Ecxml / Pdml/ Tzr 版本仿真模型应用。

Guru**** 2451510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540400/lm63615-q1-ecxml-pdml-tzr-version-simulation-model-application

器件型号:LM63615-Q1


工具/软件:

您好团队、

Harman 在平台上使用以下芯片,请帮助提供 组件详细型号:

 

3V3 降压 — LM63615

4026465

以下是对详细模型的要求:

Ecxml/pdml/Tzr 版本都可以。 详细的模型应得出每个内部元件(如超模压,裸片,裸片连接等)的密度、容量和热导率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们不提供这些模型。 我们可以为器件提供的所有热性能信息都在数据表中。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taru、

    Harman 需要进行热仿真、并需要使用上述格式的模型。 我们可以为客户提供此模型还是构建一个模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您可以在内部向我发送一封电子邮件、我会尝试在此处为您提供支持。 我将同时关闭该线程。  

    谢谢、

    此致、

    Taru