This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65224-Q1:TPS65224-Q1 引脚注入电流

Guru**** 2449340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541299/tps65224-q1-tps65224-q1-pin-injection-current

器件型号:TPS65224-Q1


工具/软件:

您好!  

配置为 ADC 输入的引脚 11 (GPIO5) 允许的最大注入电流是多少?

此致、  

Momchil Haymanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Momchil:

    当配置为 ADC_IN 时、流入 GPIO5 的最大漏电流为 200uA、如数据表所述。 根据规格使用引脚时、该值适用。

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是允许的最大注入电流是多少、而不是漏电流。 根据数据表、GPIO 5 是 1V8 域的一部分、但内部基准为 1.2V 、如果我们施加高于 1.2V 的电压、但低于 1V8+0.3V(假设 0.3V 是片上二极管的正向电压)、将会发生什么情况?

    如果此引脚上的电压绝不会超过 2V、那么我们是否可以限制流向该引脚的电流?

    为了限制泄漏误差、我希望使用电阻分压器的尽可能低的值。  

    此致、  

    Momchil Haymanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Momchil:

    您无需限制此引脚的电流、因为输入电阻约为 0.5M Ω。 如果此引脚上的电压超过 1.2V、则必须启用内部分压器。在这种情况下、规定流入此引脚的电流不超过 200uA、这表明无需限制电流。 如果您使用外部分压器、我建议您在引脚上将电压分压至 1.2V 以下、这样您就不需要启用内部分压器。

    此致、

    Niko