请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65224-Q1工具/软件:
您好!
配置为 ADC 输入的引脚 11 (GPIO5) 允许的最大注入电流是多少?
此致、
Momchil Haymanov
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好!
配置为 ADC 输入的引脚 11 (GPIO5) 允许的最大注入电流是多少?
此致、
Momchil Haymanov
问题是允许的最大注入电流是多少、而不是漏电流。 根据数据表、GPIO 5 是 1V8 域的一部分、但内部基准为 1.2V 、如果我们施加高于 1.2V 的电压、但低于 1V8+0.3V(假设 0.3V 是片上二极管的正向电压)、将会发生什么情况?
如果此引脚上的电压绝不会超过 2V、那么我们是否可以限制流向该引脚的电流?
为了限制泄漏误差、我希望使用电阻分压器的尽可能低的值。
此致、
Momchil Haymanov