This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22996H-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2451270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22996H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541868/tps22996h-q1-power-management-forum

器件型号:TPS22996H-Q1


工具/软件:

 TPS22996H-Q1 双通道负载开关的 VINx 和 VOUTx 之间的最小延迟是多少? 那么、对应的 I (on) 和 R (t) 值是多少?

数据表提到、当 RL = 10Ω、CL = 0.1uF、I (ON)= 100uA 且 VBIAS=VON=VIN=5V 时、延迟为 320us、是否可以实现更小的延迟和导通时间(尽可能更短)?  我们使用 VBIAS=VON=VIN=VIN=Vin=3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    找到 Tdelay 依赖 关系与 ion。

    TD 延迟时间 RL  = 10Ω、CL  = 0.1uF、离子 = 100uA   384   µs μ s
    TD 延迟时间 RL  = 10Ω、CL  = 0.1uF、Ion = 100uA、–55°C ≤Tj  ≤125°C   320   µs μ s
    TD 延迟时间 RL  = 10Ω、CL  = 0.1uF、Ion = 20uA、–55°C ≤Tj  ≤125°C   1080   µs μ s
    TD 延迟时间 RL  = 10Ω、CL  = 0.1uF、Ion = 250uA、–55°C ≤Tj  ≤125°C   164.   µs μ s

    谢谢  

    Amrit