请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22996H-Q1工具/软件:
TPS22996H-Q1 双通道负载开关的 VINx 和 VOUTx 之间的最小延迟是多少? 那么、对应的 I (on) 和 R (t) 值是多少?
数据表提到、当 RL = 10Ω、CL = 0.1uF、I (ON)= 100uA 且 VBIAS=VON=VIN=5V 时、延迟为 320us、是否可以实现更小的延迟和导通时间(尽可能更短)? 我们使用 VBIAS=VON=VIN=VIN=Vin=3.3V