This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25137-Q1:为什么控制器具有 Iout (max)?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541897/lm25137-q1-why-controller-has-iout-max

器件型号:LM25137-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

对于 LM25137-Q1、Iout (max) 为 40A。 我想知道为什么它在 IOUT 上有限制? 有任何相关的指令文件?

我的理解是对于控制器、Iout 将由外部 MOS(而不是控制器)确定、对吧?

 

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我希望我们可以去掉该规格、因为它与控制器实际上没有关系。 它与系统中的功率级元件(MOSFET,电感器)和热管理(最高环境温度,散热,气流等)有关。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    您是否有关于  所选 MOSFET 和电感器以及如何计算驱动原理图的任何说明文件?

    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    建议使用快速入门计算器来帮助选择功率级组件、查看功率损耗、效率图等

    此致、

    Tim