This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:有关数据表和控制律的问题。

Guru**** 2511285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28730EVM-552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533909/ucc28730-questions-about-the-datasheet-and-the-control-law

器件型号:UCC28730


工具/软件:

尊敬的 TI:

有几个关于 UCC28730 的问题。

1. 在上一篇文章中、有一个回复提到“如果您在设计中在最大负载下这样做、空载时的开关频率将为 70kHz、开关频率将调低至 32Hz 以保持最小占空比“。 可以得出最小占空比的数量吗?

2、 根据数据表的 P5、P6、如下图所示、开关的测试条件和 CS 引脚的电压均与 VVS 相关。 “我有很多事情要做。“

显示了图 15. 数据表中的显示了 VS 引脚上的波形、电压不是固定值。 如果忽略该尖峰、最大电压应为 NAS*(Vo+250mV Vf)、我还注意到在数据表的 P6 中、关于 VS 引脚的模块显示最小电压应钳位在 250mV。 在我看来、VS 引脚的电压范围可能在 250mV 和   NAS*(Vo+RS2)*RS1/ Vf (RS1+RS2) 之间、而不是一个恒定值。 因此、我仍然无法从该数据表中知道 VCST 的实数和频率。 如果我想得到这些数字、就必须测试电路、对吧? 我有什么误解吗?  

3.何时触发谷底跳频模式?

感谢您回答以上问题。

此致、  

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    1) 这是 EVM 中遵循的设计、

    EVM 设计为 50kHz 的最大频率、

    0.5*LP*Ipeakmax^2*FSWmax = VOUT * IOUT/efficiency。 设计电感时应遵循这种条件

    如果 EVM 的空载功耗为 1W、则 在空载时 Ipeak 变为 Ipeakmin

    计算 Ipeakmin DO = VCST (min)* Ipeakmax/VCST (max)

    Ipeak 钳位到 Ipeak (min)

    将 fsw@ 空载计算为 fsw(空载)=1mwat/(0.5*lp*Ipeak (min)^2. 总频率为 32Hz。 我的意思是、给定的 Ipeak 功率与频率成正比

    @低功耗、它以@低频率运行。 请参阅下面的 fsw(单位为 KHz)。 占空比 (D1) 它 运行的值为 0.00024。

    2)

    无需担心这一点。  它只是测试条件它是 VVS 电压 ,在那里, VST 被测量。 VS 电压随输出电压而变化。

    3) 跳过谷底以匹配 VOUT * IOUT @低压线路和 高负载。  在最低 VDS 电压期间尝试导通。 我们知道,所提供的功率与 操作频率成正比,对于某些循环, 控制器跳过谷底运行在小的高频取决于恒压电压的变化率。

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushyanth:

    感谢您的订购。 你的解释是非常清楚的。

    但还有其他问题、

    1.我想确认的第一个问题是参数“Vvssnc"的“的含义。 这是否表示 VS 引脚上的最小电压为 250mV?

    2.我可以证明 Vcst 与 VVS 相关,而 Vcst 是可编程的吗?

    3.“UCC28730EVM-552"的“的设计是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    1) 打开开关时、辅助绕组感测为负 VIN/NPA。VS 最大钳位至–250mV

    2) VS 引脚还用于检测 用于    向 CS 引脚提供补偿电流的线路电压。  根据 RCS、 最大 Ipeakmax 为 VCSTMAX /RCS。 无可编程性。

    3) 是的。