This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:关于输入间隔配置

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541662/tps61096a-about-input-saparate-configureation

器件型号:TPS61096A


工具/软件:

您好的团队、

我们的客户希望升压转换器支持以下要求。 但是、输入电压范围的要求很宽、因此我预计如果他们可以为该器件 Vin 准备其他电源轨、下面所示的单独输入配置可以解决他们的要求。

・输入电压:2V 至 12V
・μ A 输出电压:最大 16V/大约 10mA


因此、我想知道、如果我们可以将 TPS61096A 与输入单独配置一起使用(或者不使用)、

请提供您的意见。 如果你有其他推荐的产品,请给我介绍。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能解释一下为什么客户输入范围如此宽? 由于客户的负载非常轻、为什么他们不直接使用 1.8V 至 5.5V 电源轨作为输入电源?