请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61096A工具/软件:
您好的团队、
我们的客户希望升压转换器支持以下要求。 但是、输入电压范围的要求很宽、因此我预计如果他们可以为该器件 Vin 准备其他电源轨、下面所示的单独输入配置可以解决他们的要求。
・输入电压:2V 至 12V
・μ A 输出电压:最大 16V/大约 10mA

因此、我想知道、如果我们可以将 TPS61096A 与输入单独配置一起使用(或者不使用)、
请提供您的意见。 如果你有其他推荐的产品,请给我介绍。
此致、
teritama