主题中讨论的其他器件: TPS4810-Q1
工具/软件:
我在使用 TPS4811 时遇到问题。 最终目标是驱动电感负载、但在测试台上、我发现在短路测试期间、TPS4811 释放了魔法烟!
在失败之前、我以 6A 电阻负载进行开关、没有出现任何问题。
器件设置 元件(使用提供的设计电子表格计算得出)应转换为 70A 过流保护和 100A 短路。 所需的负载可上拉至 50A、但一次仅使用几秒钟。
12V 正常输入、但元件应允许其在低至 7V 的电压下工作。
我发现 R4/R5 分压电阻器也已熔断。
关于为什么短路导致部件故障而不是跳闸的任何想法都是很好的。