请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS653860-Q1工具/软件:
背景:
我们正在开发电动动力总成逆变器系统、并集成了 TPS653860-Q1 PMIC。 根据安全手册、当重复的安全 MCU 失效模式超过编程的阈值时、器件会进入其安全状态并使用配置的 SAFE_OUT1 和/或 SAFE_OUT2 用于控制外部功率级或通信接口状态的输出引脚。
问题:
使用 SAFE_OUT1 和 SAFE_OUT2 同时进行 来触发 ASIL C 或 ASIL D 应用中的安全状态请求?
更具体地说:
- 会增加 诊断覆盖 还是安全状态信号的稳健性?
- 有任何问题吗 一般建议或最佳做法 关于使用这两个引脚的 ASIL C/D 应用?
- 有什么已知的吗 故障率增加的顺序 两者之间有何区别?
- 是否有任何可用的 故障率数据 (例如时基故障率)或 诊断覆盖率比较 仅使用一个 SAFE_OUT 引脚与 SAFE_OUT1 和 SAFE_OUT2 之间的关系? 这将有助于我们评估对系统级安全指标对 ASIL C/D 合规性的影响。
安全手册没有就此提供明确的建议、因此我们希望提供任何指导或参考。