This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:适用于 ASIL C/D 应用的 SAFE_OUT1 和 SAFE_OUT2–TPS653860-Q1

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541784/tps653860-q1-safe_out1-and-safe_out2-usage-for-asil-c-d-applications-tps653860-q1

器件型号:TPS653860-Q1


工具/软件:

背景:
我们正在开发电动动力总成逆变器系统、并集成了 TPS653860-Q1 PMIC。 根据安全手册、当重复的安全 MCU 失效模式超过编程的阈值时、器件会进入其安全状态并使用配置的  SAFE_OUT1  和/或  SAFE_OUT2  用于控制外部功率级或通信接口状态的输出引脚。

问题:
使用  SAFE_OUT1 和 SAFE_OUT2 同时进行  来触发 ASIL C 或 ASIL D 应用中的安全状态请求?

更具体地说:

  • 会增加  诊断覆盖  还是安全状态信号的稳健性?
  • 有任何问题吗  一般建议或最佳做法  关于使用这两个引脚的 ASIL C/D 应用?
  • 有什么已知的吗  故障率增加的顺序 两者之间有何区别?
  • 是否有任何可用的  故障率数据  (例如时基故障率)或  诊断覆盖率比较  仅使用一个 SAFE_OUT 引脚与 SAFE_OUT1 和 SAFE_OUT2 之间的关系? 这将有助于我们评估对系统级安全指标对 ASIL C/D 合规性的影响。

安全手册没有就此提供明确的建议、因此我们希望提供任何指导或参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanth:

    由于这是一个 NDA 设备、我在公共论坛上真的帮了很多忙。 请联系您的现场应用工程师。 尝试立即提供一些帮助、

    使用超过 1 个 SAFE_OUT 不会增加诊断覆盖率。 每个引脚的使用情况及其影响取决于系统、不一定取决于 IC。 请查看 FMEDA 电子表格中的时基故障率数据。

    此致、

    Michael Hernandez