请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4501-SP工具/软件:
您好、我查看了该器件的规格表、并注意到尺寸不包括最小引线长度。 它实际上显示的最大值是 22.7 毫米、但您能告诉我最小值是多少吗? 非常感谢。

-顺祝商祺、
Mathew Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、我查看了该器件的规格表、并注意到尺寸不包括最小引线长度。 它实际上显示的最大值是 22.7 毫米、但您能告诉我最小值是多少吗? 非常感谢。

-顺祝商祺、
Mathew Kim
尊敬的 Mathew:
根据我们 用于航天级电源器件的其他陶瓷封装的较新图纸、似乎每个引线的长度容差约为 10mil 是合理的估算值。 通常、我们陶瓷器件的引线在购买后由用户进行修整和形成。 我想这也可能是你的情况。 如果是正确的, 那么 它听起来像是一个公差的估计,以确认总长度是足够的,你的修整和外形轮廓应该足够你的目的,因为导联会被修整。
请告诉我这些信息是否足以满足您的需求、或者是否需要进一步的帮助。
谢谢、
Sarah