This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:TPS7A4501HKU/EM 器件查询

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541973/tps7a4501-sp-tps7a4501hku-em-part-inquiry

器件型号:TPS7A4501-SP


工具/软件:

您好、我查看了该器件的规格表、并注意到尺寸不包括最小引线长度。 它实际上显示的最大值是 22.7 毫米、但您能告诉我最小值是多少吗? 非常感谢。  

-顺祝商祺、  

Mathew Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    根据我们 用于航天级电源器件的其他陶瓷封装的较新图纸、似乎每个引线的长度容差约为 10mil 是合理的估算值。 通常、我们陶瓷器件的引线在购买后由用户进行修整和形成。 我想这也可能是你的情况。 如果是正确的, 那么 它听起来像是一个公差的估计,以确认总长度是足够的,你的修整和外形轮廓应该足够你的目的,因为导联会被修整。

    请告诉我这些信息是否足以满足您的需求、或者是否需要进一步的帮助。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    非常感谢您的答复。 是的、这确实回答了我的问题。  

    -顺祝商祺、  

    Mathew Kim