请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756工具/软件:
您好:
当系统电压 VSYS 下降时、BQ25756 充电器需要相当长的延迟 (250ms) 才能启动反向模式。 在 VSYS 被丢弃之前、通过设置 EN_REV 位= 1 来将充电器设置为反向模式。 是否知道如何减少这种延迟?
谢谢
Francesco Paparella
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.