This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756 延迟以启动反向模式

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540764/bq25756-bq25756-delay-to-start-reverse-mode

器件型号:BQ25756


工具/软件:

您好:

当系统电压 VSYS 下降时、BQ25756 充电器需要相当长的延迟 (250ms) 才能启动反向模式。 在 VSYS 被丢弃之前、通过设置 EN_REV 位= 1 来将充电器设置为反向模式。 是否知道如何减少这种延迟?

谢谢

Francesco Paparella  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    VSYS、您指的是 VAC 电压吗? 在设置 EN_REV 之前、该电压必须低于 VAC_UV。 设置 EN_REV=1 时是否会出现这种情况?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    • VAC_UV/VAC_OV 电阻分压器的值是多少?
    • REG0x08_REG0x08_DPM_LIMIT 的值是多少 Input_Voltage_?

    此致、
    Michael