This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:TPS3431SDRBR

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540513/tps3431-tps3431sdrbr

器件型号:TPS3431


工具/软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用的是 TPS3431SDRBR 看门狗、如下图所示。 SET1 和 WDI 引脚由 CPU 控制、CWD 引脚生成 900 毫秒(最大值) 使用 10nF 电容器时的看门狗超时 (TWD)。

WDO 引脚连接到 CPU RESET 引脚 POR_X、SET1 引脚下拉。

 

测试观察:

通过将 SET1 引脚设置为高电平并且未应用 WDI 脉冲来启用 WDT、在 834ms WDO 置为低电平且 CPU 复位后、因此禁用看门狗、并且由于此复位延迟时间 (TRST) 仅在 100us 内保持低电平。

问题 1: 在上述配置下、最短复位延迟时间 (TRST) 是多少。

问题 2: 是否可以小于 100us? (例如 1us 或 10us 等)

有关波形的详细信息、请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../TRST_5F00_Watchdog.docx

此致、

Sanju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的三州:  

    对于 TPS3431、您可以通过在 WDO 置为有效期间将 EN 引脚拉低来截断 WDO 信号。 例如、导线 ORing EN 和 WDO。 这将将 WDO 脉冲减少至~200ns、EN 到 ENOUT 延迟。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的答复、

    但 在 WDO 置位期间、我们不会将 EN 引脚拉至低电平。

      当 SET1 引脚从高电平转换为低电平时、我们需要 WDO 置位为高电平到低电平、从低电平到高电平的最短时间 (tRST)。(请参阅下面的波形)

    因为当 WDO 置为低电平时、CPU 会复位、因此 SET1 引脚置为低电平、WDT 会被禁用。  

    此致、

    Sanju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的三州:  

    遗憾的是 、我们没有这种情况下的最小值、SET1 设置时间的典型值只有 1us。 是的、SET1 引脚变为低电平也会截断 WDO 信号。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse  

    是的、SET1 引脚变为低电平会禁用 WDT、并也会截断 WDO 信号。

    但是、当 SET1 变为低电平时、从该时间点到 WDO 置为高电平、所需的最短时间是多少。  

    此致、

    Sanju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有最短时间的规格、但典型值将是 SET1 设定时间、即 1us。

    Jesse