工具/软件:
尊敬的团队:
在以下规格中、我可以说最大反向电流为–11mV/RDS (ON) 吗?

目前、客户的–200mA 电压为 12V、我们想使用理想二极管控制器+ NFET 来阻断反向电流、但好像它仍然会通过少量 11mV/RDS (ON)?
此致、
Roy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
在以下规格中、我可以说最大反向电流为–11mV/RDS (ON) 吗?

目前、客户的–200mA 电压为 12V、我们想使用理想二极管控制器+ NFET 来阻断反向电流、但好像它仍然会通过少量 11mV/RDS (ON)?
此致、
Roy
尊敬的 Shiven:
不知道评论。 您是说它会发生最大反向电流吗?
-11mV/Rds_on 是–11 是最大反向电流。
请您提供更详细的评论吗?
目前、在发生负载瞬态时、客户在–200mA 和–150mA 附近有初始负电流。 我们想检查 LM74700 是否可以完全阻止。
如我所知、只有 VAC <–11mV、MOS 将完全关断以避免反向电流。 您是指在稳压导通模式下反向电流会更低吗?

此致、
Roy