This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:低温故障

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534208/tusb1046a-dci-low-temperature-failures

器件型号:TUSB1046A-DCI


工具/软件:

您好:
我们将 CYPD4226-40LQXIT 与多路复用器 TUSB1046AI-DCI 结合使用。 主机 CPU 为 Xeon D-2796TE。 电路正常工作、我们现在正在进行低温测试。 在温度低于 0°C 时、如果给器件上电然后降低温度、则不会出现问题。 但是、如果我们在负温度下执行冷启动、USB 将无法正常工作。 显示屏有时可以工作、有时也无法工作。

均衡值是否随温度而变化? 这是我们需要重新校准的吗? 在低温下、它是否需要较低的增益或较高的增益?

您还可以建议进行调试或故障排除吗?

谢谢、
Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何施加低温?  

    您是否能够通过 USB 跟踪来查看我们在哪里看到了问题?

    您能否在温度低于 0C 和温度低于 0C 时在输出端捕获眼图、以查看信号质量是否存在差异?

    信号路径中的所有器件的额定电压是否均低于 0C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    机箱位于温度室内

    我不确定 USB 布线是什么意思? 请详细说明

    很难将机箱封闭在 PCB 内的位置

    是、所有器件的额定温度均为–40°C 至+85°C

    较低温度下会发生什么情况?均衡值会发生变化吗? PCB 布线在较低温度下是否也会产生影响? 如果设备在室温下启动并冷却至–32°C、则工作正常。只有在较低温度下冷启动且 USB 不工作时、此功能才会正常。

    谢谢、

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定 USB 跟踪的含义是什么? 请详细说明

    这是 USB 协议跟踪。 这样、我们就可以查看正在发送哪些数据包以及可能导致 USB 通信挂起的原因。

    在较低温度下会发生什么情况以及均衡值会发生什么变化? PCB 布线在较低温度下是否也会产生影响? 如果设备在室温下启动并冷却至–32°C、则工作正常。只有在较低温度下冷启动且 USB 无法工作时、此功能才会正常。[/报价]

    这是意外行为、因为我们可以看到、当器件在室温下启动并冷却时、性能不会下降。

    您是否能够在 TUSB1046 EVM 上测试并重新创建问题? 您能否在多个板/器件上重现此问题?

    随着温度的变化、均衡会存在一些差异。 但是、这可能不是根本原因、尤其是当器件因链路打开而冷却时工作。 任何启动时间是否会随低温而变化?

    如需更多信息、我将联系我们的系统工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定 USB 跟踪的含义是什么? 请详细说明

    这是 USB 协议跟踪。 这样、我们就可以查看正在发送哪些数据包以及可能导致 USB 通信挂起的原因。

    在较低温度下会发生什么情况以及均衡值会发生什么变化? PCB 布线在较低温度下是否也会产生影响? 如果设备在室温下启动并冷却至–32°C、则工作正常。只有在较低温度下冷启动且 USB 无法工作时、此功能才会正常。[/报价]

    这是意外行为、因为我们可以看到、当器件在室温下启动并冷却时、性能不会下降。

    您是否能够在 TUSB1046 EVM 上测试并重新创建问题? 您能否在多个板/器件上重现此问题?

    随着温度的变化、均衡会存在一些差异。 但是、这可能不是根本原因、尤其是当器件因链路打开而冷却时工作。 任何启动时间是否会随低温而变化?

    如需更多信息、我将联系我们的系统工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认 I2C 在低温条件下正常工作?
    通常、EQ 在温度较低时会略有增加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 Infineon 的 I2C((Cypress IC?) TI IC。 我认为它是因为显示器工作,即使 USB 没有。 他们使用同一个 Anker 适配器。  

    我没有评估板。 此时我不知道故障在哪里。 这似乎是一种通电情况。

    感谢您的系统工程师为我们提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎是一个启动问题。  

    您能够探测/测试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将 USB-C 捕获数据发送给您。 我有一个来自 Infineone/Cypress 的工具。 让我们从这里开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!

    请告诉我您何时会有数据可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请求友谊。 请告诉我。 我无法在此处附加原理图等。 它是敏感数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到了,是的,我接受了你的友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。