工具/软件:
您好:
我们将 CYPD4226-40LQXIT 与多路复用器 TUSB1046AI-DCI 结合使用。 主机 CPU 为 Xeon D-2796TE。 电路正常工作、我们现在正在进行低温测试。 在温度低于 0°C 时、如果给器件上电然后降低温度、则不会出现问题。 但是、如果我们在负温度下执行冷启动、USB 将无法正常工作。 显示屏有时可以工作、有时也无法工作。
均衡值是否随温度而变化? 这是我们需要重新校准的吗? 在低温下、它是否需要较低的增益或较高的增益?
您还可以建议进行调试或故障排除吗?
谢谢、
Divakar