This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:有关将 TPS3435CAGBJDDFRQ1 与 AM6442 配合使用的指南

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TPS3435, TPS3435-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538543/tps3435-guidance-on-using-tps3435cagbjddfrq1-with-am6442

器件型号:TPS3435
主题中讨论的其他器件:AM6442、、、

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在设计基于 AM6442 Sitara 处理器的定制电路板、并且我们计划使用 TPS3435CAGBJDDFRQ1 作为外部看门狗计时器来监控处理器的活动。

用途和用例

TPS3435 的 WDI 引脚将连接到 AM6442BSFFHAALV 的 GPIO、该 GPIO 在正常运行期间会周期性切换。 如果 AM6442 挂起或无法在定义的超时期间内切换 WDI 信号、则 TPS3435 应将 WDO 信号置为有效。 该 WDO 输出将连接到 AM6442 的 MCU_PORz 引脚、以启动处理器上电复位。

我们要求您提供以下方面的指导:

1.一般适用性

 TPS3435CAGBJDDFRQ1 是否适合并建议用于 AM6442 的该用例?

 使用 WDO 直接驱动 MCU_PORz 时、是否存在任何时序问题?

2. WDI 信号源

我们打算定期在 AM6442 上切换 GPIO(通过软件)。 您是否对最小切换频率或脉冲宽度有建议?

在软件配置 GPIO 之前防止过早复位的启动行为?

3、替代方案

如果 TPS3435-Q1 不是很好、是否有另一个 TI 推荐的监控器 IC(带看门狗)可在基于 AM64x 的设计中实现该复位功能?

此致、

Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:

    1. 您选择了 TPS3435-Q1 器件的锁存输出版本。 如果锁存输出驱动 Sitara RESET、则 Sitara 将在错误置为有效后保持复位状态。 仅当系统经过下电上电或系统中的另一个 MCU 可以驱动 WDI 脉冲时、才能释放复位。

      1. 切换频率:  TPS3435CAGBJDDFRQ1 具有 100ms、400ms 或 800ms 超时可选选项、具有±10%精确计时器(最大值)。  为了保证精度、我建议脉冲频率位于所选计时窗口的 90%范围内。 通常、您只需选择中点时序。
      2. 脉冲宽度:  数据表建议脉冲宽度 >500ns。 为确保安全、我建议您将其设置为~5-10us。
      3. 启动行为:   TPS3435CAGBJDDFRQ1 具有 一个内置 WD-EN 引脚、可用于在启动期间禁用看门狗。 或者 、TPS3435CAGBJDDFRQ1 没有启动延迟、这意味着在 VDD > VDD 后、(min)= 1.04V 后 、计时器将在第一个窗口周期开始计时。 您可以设置窗口周期、以便系统有足够的时间启动并在此周期到期之前提供脉冲。
    2. TPS3435-Q1 是一款全新且功能强大的超时看门狗、具有许多不同的可选 OTP 选项、可满足几乎任何需求。 如果您正在寻找超时看门狗+ UV 监控器、我会推荐姊妹产品 TPS35-Q1

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的详细说明。

    在我们的定制电路板设计中、我们提供了一款  Artix-7 FPGA (XC7A100T-2FGG484C)  一起使用  AM6442 Sitara 处理器 。 两个器件都接收到  相同的上电复位信号 、也由驱动  TPS3435-Q1 看门狗

    您能否确认是否可以将 FPGA 用作 WDI 源? 这样做时、我们是否应该注意任何特定的时序或电气注意事项?

    请告诉我们、在这个角色中使用 FPGA 时、是否需要注意任何其他注意事项。

    此致、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    加上上述查询、SET0 和 SET1 在此器件型号中是否起作用、如果有、有效组合是什么?

    此致、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:

    1. 我想重申的是、您选择了 TPS3435-Q1 器件的锁存输出版本。 如果锁存输出驱动 Sitara 和 FPGA 复位、则 Sitara 和 FPGA 将在错误置为有效后保持复位状态。 您将需要一种方法进行下电上电、或 使用单独的器件来切换复位。
    2. FPGA 可用于驱动 WDI。 但请注意、这意味着看门狗正在监控 FPGA 时钟、如果失败、将同时复位 Sitara 和 FPGA。 如果这对于安全概念没有问题。
    3. SET0 和 SET1 处于正常工作状态、总共有四种组合状态:
      1. SET[1:0]= 0b'00,100ms 超时
      2. SET[1:0]= 0b'01、禁用
      3. SET[1:0]= 0b'10,400 ms 超时
      4. SET[1:0]= 0b'11,800 ms 超时

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua。

    我们计划建立联系  WD-EN  引脚连接到 FPGA 的器件。 我们的目的是、一旦看门狗将复位(WDO 变为低电平)置位、因为 FPGA 处于复位状态、  WD-EN 将由于下拉而处于低电平 、因此 它将禁用  看门狗 。 我们预计这将使 TPS3435 能够正常工作  释放 WDO 引脚 、使 FPGA 和处理器退出复位。

    所需的热量  WD-EN 为低电平  WDO 置位后、看门狗会禁用并释放 RESET?

    此致、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:

    我需要验证这一点。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您能推荐一个  非锁存看门狗 IC  符合我们的设计要求的示例是什么?

    此致、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:

    我已经验证、通过 WD-EN 引脚启用和禁用看门狗将释放锁存输出。

    为了提供非锁存看门狗 IC 建议、您能否提供以下信息:

    1. 所需的看门狗超时周期?
    2. 所需的输出置位时序?
    3.  您是否需要 WD-EN 引脚?

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您确认、我提供了以下信息。

    1. 所需的看门狗超时周期- 不具体
    2. 所需的输出置位时序 -我们计划连接到 AM6442 MCU_PORz 引脚进行上电复位、因此它应与复位的脉冲宽度相匹配。
    3.  您是否需要 WD-EN 引脚 -是的

    谢谢、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:

    目前我们尚未发布任何符合该规范的型号、但我们正在努力于今年年底发布 TPS3435CKHBDDDFRQ1 型号。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    电机类型 TPS3435CAIEGDDFR  看门狗计时器 IC。 根据 AM6442 数据表  MCU_PORz 所需的最小脉冲宽度为 9.5ms 。 TPS3435CAIEGDDFR 会生成  200ms 低电平有效复位脉冲  看门狗超时。

    鉴于 TPS3435 中的输出脉冲宽度超过最低要求、该 IC 能否安全地用于驱动  MCU_PORz  用于有效的上电复位?

    此致、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:

    如果您在使用非汽车器件时效果良好  TPS3435CAIEGDDFR 是一种已发布的罚款替代方案。

    谢谢、
    Joshua