主题中讨论的其他器件:AM6442、、、
工具/软件:
尊敬的团队:
我们正在设计基于 AM6442 Sitara 处理器的定制电路板、并且我们计划使用 TPS3435CAGBJDDFRQ1 作为外部看门狗计时器来监控处理器的活动。
用途和用例
TPS3435 的 WDI 引脚将连接到 AM6442BSFFHAALV 的 GPIO、该 GPIO 在正常运行期间会周期性切换。 如果 AM6442 挂起或无法在定义的超时期间内切换 WDI 信号、则 TPS3435 应将 WDO 信号置为有效。 该 WDO 输出将连接到 AM6442 的 MCU_PORz 引脚、以启动处理器上电复位。
我们要求您提供以下方面的指导:
1.一般适用性
TPS3435CAGBJDDFRQ1 是否适合并建议用于 AM6442 的该用例?
使用 WDO 直接驱动 MCU_PORz 时、是否存在任何时序问题?
2. WDI 信号源
我们打算定期在 AM6442 上切换 GPIO(通过软件)。 您是否对最小切换频率或脉冲宽度有建议?
在软件配置 GPIO 之前防止过早复位的启动行为?
3、替代方案
如果 TPS3435-Q1 不是很好、是否有另一个 TI 推荐的监控器 IC(带看门狗)可在基于 AM64x 的设计中实现该复位功能?
此致、
Pradeepraj M