This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43 推挽式设计:EMI 保持高电平–哪些行之有效的方法?

Guru**** 2811935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, UCC27714, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541461/ucc28c43-ucc28c43-push-pull-design-emi-remains-high-what-are-proven-effective-methods

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1UCC27714

工具/软件:

在 BQ34Z100-G1 + UCC28C43 + UCC27714 + NexFET 推挽隔离式直流/直流转换器(__LW_AT__24V)中:12V/8A、100kHz→
180 –250MHz 的 Ω EMI 尖峰很难抑制。添加缓冲器会有所帮助、但会导致高损失。Ω
布局和筛选已得到优化、但测试要求仍未得到满足。μ s

问题:μ s
White check mark是否有经过验证的推挽式拓扑 μ s EMI 尖峰抑制方法 ?μ s
White check mark任何 μ s RCD 缓冲器调整经验 ó n (__LW_AT__组件选择 μ 调试)要分享吗?μ V
谢谢!μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请显示波形的尖峰、并指明波形在电路中的测量位置。 请提供您的电路以帮助理解。