工具/软件:
您好、
我目前正在电池管理系统中使用 BQ76942 模拟前端来监控电芯电压。 我想使用 AFE 来监测 6 节至 10 节串联电池的情况、并希望使用相同的平衡导线连接器将其插入 AFE。 然而、在数据表(第 74 页)的表 16-3 中、它指出“电芯输入 1、2 和 10 应始终连接到实际电芯、其中电芯连接在 VC1 和 VC0 之间、VC2 和 VC1 之间以及 VC10 和 VC9 之间“。 对于我想使用的设计、如果插入 6 节串联电池、则只会使用底部 6 个电芯输入、其余电芯输入引脚保持悬空。
我的问题是实际上是否需要使用电芯输入 10、或者这是否只会禁用 AFE 的其他功能。 如果需要使用电芯输入 10、那么另一种方法是监控 6 节至 10 节串联电池并填充所有必需的电芯输入。