This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:悬空/未使用的电芯输入。 不能使用顶部电芯输入?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531101/bq76942-floating-unused-cell-inputs-not-using-top-cell-input-possible

器件型号:BQ76942


工具/软件:

您好、

我目前正在电池管理系统中使用 BQ76942 模拟前端来监控电芯电压。 我想使用 AFE 来监测 6 节至 10 节串联电池的情况、并希望使用相同的平衡导线连接器将其插入 AFE。 然而、在数据表(第 74 页)的表 16-3 中、它指出“电芯输入 1、2 和 10 应始终连接到实际电芯、其中电芯连接在 VC1 和 VC0 之间、VC2 和 VC1 之间以及 VC10 和 VC9 之间“。 对于我想使用的设计、如果插入 6 节串联电池、则只会使用底部 6 个电芯输入、其余电芯输入引脚保持悬空。  

我的问题是实际上是否需要使用电芯输入 10、或者这是否只会禁用 AFE 的其他功能。 如果需要使用电芯输入 10、那么另一种方法是监控 6 节至 10 节串联电池并填充所有必需的电芯输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如前所述、至少应连接 3 个电芯、其中 3 个电芯应连接在 VC1 和 VC0 之间、VC2 和 VC1 之间以及 VC10 和 VC9 之间。  

    例如、如果您使用的是 4 芯串联电池组、则:

    • 电芯 1 - VC1 <>VC0
    • 电芯 2 - VC2 >> VC1
    • 电芯 3 - VC2 >> VC3
    • 电芯 4 - VC10 >> VC9

    因此、如果您有一个 10 引脚连接器、则引脚 1、2、3 和 10 必须连接到相应的电芯、使引脚 4 至 9 保持悬空(如果在 BMS PCB 侧进行短接)或短接至引脚 3(如果 PCB 上没有变化)。

    请参阅 此处的常见问题解答主题 、其中将详细介绍 VCx 引脚如何短接。

    此致、
    Abhijith V Narayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里听听巴卡鲁,

    我得到底部两个电芯和最顶部的电芯必须连接、但如果最顶部的引脚保持悬空、会发生什么情况? 这是否会影响 AFE 的任何其他行为或仅影响测量?  

    谢谢、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果悬空、最顶部的引脚将影响电芯平衡。 它对于任何其他操作都不那么重要。 底部的两个引脚对于运行仍然至关重要。 此外、请记住、必须始终至少连接三节电芯才能运行。

    同样、我们建议短接未使用的引脚、而不是将其保持悬空、如上所述。

    此致、
    Rohin R Nair