请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563208工具/软件:
大家好、我们使用 TPS563208 将 12V 转换为 5V USB 电压。 如果 SW (Pin2) 和 Vin (Pin3) 发生内部短路、理论上、输出线路和 USB 插座上的电压为 12V。 是否有任何内部过压保护来防止这种情况? 这种单一故障必须根据电视安全标准进行测试。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.