This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:输入电压短接至 SW

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541214/tps563208-input-voltage-short-to-sw

器件型号:TPS563208


工具/软件:

大家好、我们使用 TPS563208 将 12V 转换为 5V USB 电压。 如果 SW (Pin2) 和 Vin (Pin3) 发生内部短路、理论上、输出线路和 USB 插座上的电压为 12V。   是否有任何内部过压保护来防止这种情况? 这种单一故障必须根据电视安全标准进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael Wachter、

    抱歉、如果 VIN 短接至 SW 节点,没有保护 — 我们将在 Vout 处看到 VIN。

    在这种情况下、您必须在降压输出端使用 OVP FET。

    此致、

    Haseen。