This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:并行输入负载共享

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539795/tps2492-parallel-input-load-sharing

器件型号:TPS2492


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

使用 TPS2492 IC 而不是镇流电阻器、来并联输入源和控制是否有意义?

-备注: www.ti.com/.../slva250.pdf

 

1、输入源: 48VDC±2%容差 (47.04V~48.96V)

-电压差:1.92V  

2.每个输入源的输出负载最大为 6A。

-总共 12A 负载

3.我希望在最坏情况下使用 TPS2492 IC 将输出电流控制为最大 6A。

-较高电压情况 (48.96V) 的 TPS2492 IC 达到 6A , IC 激活其电流限制并开始为计时器引脚充电。

此时、我在计时器引脚上添加了一个电阻器来对其电压进行放电。 (= IC 无法因并行输入条件而关断)

因此、即使达到电流限值情况、TPS2492 仍保持栅极电压。

-较低的电压情况 (47.04V) 的 TPS2492 IC 是增加输出电流,因为,另一个有功率限制的情况。

TPS2492 IC 而非镇流电阻器的这种用例如何? 如果符合我的预期、我希望获得更好的性能效率和散热性能。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将通过星期三联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

    您有任何更新吗?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这一实施情况。 请在硬件上进行测试。