This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:SMPS 电源

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540493/ucc25660-smps-power-supply

器件型号:UCC25660


工具/软件:

大家好、

我有一个新的设计要求、即用于物料搬运的直流电机牵引驱动器。

电机为永磁 直流电机、12 - 18 伏直流电、100 瓦至 600 瓦输出功率。

 

我需要支持电源的开发,从三相,415V,50Hz 交流电源(输入)

输出应为 180V 直流、5A 直流、1KW、具有过载和短路保护功能。

请指导并推荐合适的电源管理 IC、我更喜欢该 EVM 作为半桥驱动器

但任何其他拓扑也绝对合适。

任何用于快速启动的参考设计都是最可取的。

此致、

 

Rajesh Sarode

9822993494

 

Sanjay Bihani

9881159927

 

纳什机器人自动化股份有限公司                                   

93/9, MIDC, Satpur,

Nasik - 422 007(印度)

电话: 91-0253-6614525

电子邮件:  co@nashrobotics.com

网站: www.nashrobotics.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我们将于明天返回给您。

    此致、

    亚米尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您可以为您的应用使用半桥 LLC 转换器拓扑。

    您可以检查以下控制器  

    UCC25661

    UCC25640

    UCC25600

    您还可以参考以下主题

    E2E 500W

    此致、

    亚米尼。