This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:如何优化 UCC27714 推挽驱动的死区时间?

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541465/ucc27714-how-to-optimize-dead-time-for-ucc27714-push-pull-driving

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

工具/软件:

在 UCC28C43 + UCC27714 推挽设计中:

  • 死区时间过短 :跨导风险→MOSFET 温升。

  • 死区时间过长 :较慢的边沿→较高的 EMI。

问题:
White check mark 什么是  建议的死区时间调整范围  优势?
White check mark 操作方法  平衡效率、EMI 和 MOSFET 温度
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您关注 UCC27714 半桥驱动器。 对于第一个问题、理想死区时间范围在很大程度上取决于具体的设计细节、包括 MOSFET 开关属性和栅极电荷以及转换器的工作条件。  

    在推挽式设计中、我认为死区时间将由控制器确定以实现目标输出电压、并且死区时间将取决于直流电压输入、变压器匝数比和输出电压。 在除低压直流输入之外的所有输入中、我预计将有一个由 PWM 控制脉冲宽度确定的相当长的死区时间、以便实现输出电压调节。

    关于实现最短死区时间以考虑低输入电压下的最大占空比、应优化转换器功率级、以确保两个 MOSFET 的 Vgs 不会在开关边沿上重叠、以避免跨导。 此外、另一个注意事项是确保考虑驱动器延迟匹配参数 tPDRM 和 tPDFM 20ns 的裕度。 考虑时序变化、增加 20ns 的最小裕度。 对于 EMI、通常影响 EMI 的是开关 dV/dt、可通过选择栅极电阻来优化该开关 dV/dt 和振铃。 EMI 和开关损耗通常是特定于转换器动力总成和寄生元件(例如开关节点上的杂散电容和寄生电感)的折衷。  

    此致、