This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:PMP41106 ISNS 增益

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536311/ucc25660-pmp41106-isns-asjustment

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:PMP41106

工具/软件:

大家好、我将按照应用示例 PMP41106 设计电池充电器、但其规格略有不同。  

我使用的 CISNS 为 150pF、RISNS 为 130 欧姆、但 OLP 触发速度太快。 如果我使 RISNS 电阻器更小、电路会在 27ms 内切换后发生故障、但没有传输任何电流。 检查开关节点和 ISNS 引脚、似乎 ISNS 引脚只是一些噪声、但没有检测到过流。 (在图中,黄色表示 SW、粉色表示 ISNS 引脚)

数据表指定 ISNS 引脚还用于防止电路移至电容区域。 因此、如果 ISNS 小于 Visns_ZCS 阈值 (100mV)、则会进入故障状态。

降低 RISNS 是否有可能使系统 进入这种情况? 在本例中、应如何调整 Risns 和 Cisns。  

减少 RISNS 是否更有意义?而不是使 RISNS 变得更小?  

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何新设计中、我们建议使用 UCC2566613 而不是 UCC256603。 您能先在系统上尝试一下该 IC 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning、  

    为什么您推荐使用新系列 UCC25661x 而不是 UCC25660x? 会有什么不同? 我的设计几乎可以投入生产。 使用 UCC25660x 是否存在任何问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪种 UCC25660x 型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC256601

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning、

    我可以私下分享我的原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们停止使用 UCC25660x 系列、并转为使用 UCC256661x。

    在较新的版本中、我们通过更改 TSET 选项解除了过流和过载保护阈值的耦合。

    情况

    • 您可以增大 ISNS 引脚上的噪声耦合电容、从而滤除噪声。
    • 您可以共享 根据您的电路规格进行更新的设计计算器 Excel 表。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamini、我可以私下与您分享设计计算器和原理图吗? 我无法在论坛中分享它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请联系我们当地的 FAE 以通过渠道。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yamini ,我很难找到一种方法来私下联系你。

    我仍难以调整转换器的 OLP。 当我的 RISNS 为 150 欧姆、我的 CISNS 为 150 pF 时、它运行良好、但它限制在我所需 功率以下 50W。 如果我减少其中任何一个、系统就会变得不稳定并始终触发故障状态。

    这是否与 TSET 设置的集成有关? 还是 ZCS 的最小启动电流?

    您知道新版本 UCC25661x 系列是否可以解决此问题吗?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、所选的 TSET 选项决定了系统的 OLP 限制。 您需要根据需要为 VFB_replica 与引脚图选择一个 TSET 选项。

    这意味着、如果 VFB_replica 超过 4.75V、则会达到 OLP。 你需要检查你的额定功率 VFB_replica 是否越过 4.75V .

    如果可能、请分享您的设计计算器 Excel 工作表。

    在全新的 UCC25661x 系列中、我们让我们可以轻松地 选择 TSET 选项。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamini ,感谢您的快速答复。  

    然后调整设计计算器、  正在查看 e2e.ti.com/.../UCC256601_5F00_EVT-modified-LLC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的分享。 我们会重新检视您的建议。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    e2e.ti.com/.../2526.UCC256601_5F00_EVT-modified-LLC.xlsx

    我修改了您的 TSET 选项和 ISNS 电阻器值。 您能尝试一下、让我们知道您是否能够提供所需的电源。

    此致、

    亚米尼。