主题中讨论的其他器件:PMP41106
工具/软件:
大家好、我将按照应用示例 PMP41106 设计电池充电器、但其规格略有不同。
我使用的 CISNS 为 150pF、RISNS 为 130 欧姆、但 OLP 触发速度太快。 如果我使 RISNS 电阻器更小、电路会在 27ms 内切换后发生故障、但没有传输任何电流。 检查开关节点和 ISNS 引脚、似乎 ISNS 引脚只是一些噪声、但没有检测到过流。 (在图中,黄色表示 SW、粉色表示 ISNS 引脚)
数据表指定 ISNS 引脚还用于防止电路移至电容区域。 因此、如果 ISNS 小于 Visns_ZCS 阈值 (100mV)、则会进入故障状态。
降低 RISNS 是否有可能使系统 进入这种情况? 在本例中、应如何调整 Risns 和 Cisns。
减少 RISNS 是否更有意义?而不是使 RISNS 变得更小?

谢谢