This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1 OUT 引脚灌电流

Guru**** 2533070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540344/lm7480-q1-lm7480-q1-the-out-pin-sink-current

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

之前,我问共漏极 ORing 设计概念:  LM7480-Q1 :共漏极 ORing 概念 

当测量禁用的 LM7480 IC 上的 VMAIN_OUT 电压时、该值异常。

有关更多详细信息、请参阅图表。

1.无应用程序加载。

1.适配器 1:已连接。 48V。

2.适配器 2 :分离。

3. LM7480 的两个: 未启用

4. Vout_AWO : 48V(来自第一个 FET 体二极管)

5.在 VOUT_AWO 线路上启用了额外负载 SW。

6、R1 电阻 上 侧测量值:48V

7、node1 测量值:2.67V。 ??? 我预计 分压器会为 24.8V。(68k//(68k+4.7K)

可疑点。

1.VOUT_MAIN 节点 连接到 LM7480 IC 的 OUT 引脚。

2. Vout_main 未连接到任何其他节点。

3.第二个 FET (LM7480) 的体二极管不传导电流、因为共漏极电压较高 (=48V)。

因此、我认为 VMAIN_OUT 电流流入 LM7480 IC 的 OUT 引脚。 调试时缺少什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您提供的所有数据。

    如果您未打开负载 SW、在节点 1 处看到的电压电平是多少?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    当负载 SW 关闭时、测得的 NODE1 约为 0.4V(几乎为零)。 (LM7480s 也关闭)

    我想在打开 LM7480s 之前在节点 1 处监测电压、因此我使用 VOUT_AWO 线路的上拉电压源。

    每个负载软件由 MCU 控制。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    看起来 SW 正在执行一些操作、因为当它关闭时、node1 为零并按预期工作。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    否、负载 SW 不影响此电路。 我尝试将 VOUT_AWO 短接至 Node1、获得了相同的结果。

    如果启用 LM7480、则 Node1 将按预期处于 48V。

    我怀疑 LM7480 的 OUT 引脚灌入电流。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否断开从 node1 到 OUT 引脚的连接并验证?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    我断开了从节点 1 到 OUT 引脚的连接。 它符合我的预期。

    我认为即使 LM7480 处于禁用状态、OUT 引脚也具有低阻抗、因此分压器无法工作。

    您是否知道如何修复此电路? 或者、您能否推荐另一个负载开关来满足此概念?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    当控制器被禁用、OUT 短接至 HGATE 时、您能否验证是否发生了这种情况? Q2 FET 的 VGS 应为低电平。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    当我从 VOUT_AWO 打开负载开关时测得。 (LM7480 始终处于禁用状态。)

    图的左侧显示了从节点 1 断开与 OUT 引脚的连接后的结果。

    Q2 FET 的栅极没有任何作用。

    图的右侧显示了节点 1 连接到 OUT 引脚时的结果。

    节点 1 仅为 2V、Q2 的栅极电压与 GND 电平相差约–0.3V。 意味着 Vgs 约为 2.3V。

    -黄色: Vgate-to-GND 的 Q2 FET

    -红色: Node1.

      

    谢谢你。