This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:几分钟后死亡

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540625/tps552882-dying-after-a-few-minutes

部件号:TPS552882


工具/软件:

大家好!

我们已经使用 TPS552882 构建了一个电路板、旨在通过 10V 至 36V 电源提供 20V 输出。 原理图是从 Power Designer 工具的输出端复制并粘贴而来、使用的元件是工具建议使用的元件:

最初、一切看起来都很好、输出电压稳定且为@20V、但在大约 15/20mns 后、电路板突然停止工作、VOUT 和 GND 之间显然发生短路。 这是在 25V 输入下和大约 1.5A 的恒定负载下测得。

我们在 多个电路板上多次重复此过程。 原因可能是什么、我们如何解决?

非常感谢、

Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    请向我们展示您的布局。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    这里是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    这种布局很糟糕。

    1、所有的连接都是交叉连接,它应该是直接连接,以形成一个完整的库珀。

    2.降压侧高侧 FET 的栅极驱动器为 DR1H 和 SW1、这两个引脚应通过单独的导线连接到高侧 FET 栅极引脚和源极引脚。 SW1 不能简单地连接到 SW1 覆铜区。

    IC 的 VIN 引脚需要在 GND 附近放置一个电容。

    4. VOUT 引脚和 PGND 引脚需要非常靠近 Cout 放置。 现在、陶瓷 Cout GND 焊盘距离 PGND 引脚非常远。

    请复制我们的 EVM 布局。