工具/软件:
大家好!
我们已经使用 TPS552882 构建了一个电路板、旨在通过 10V 至 36V 电源提供 20V 输出。 原理图是从 Power Designer 工具的输出端复制并粘贴而来、使用的元件是工具建议使用的元件:

最初、一切看起来都很好、输出电压稳定且为@20V、但在大约 15/20mns 后、电路板突然停止工作、VOUT 和 GND 之间显然发生短路。 这是在 25V 输入下和大约 1.5A 的恒定负载下测得。
我们在 多个电路板上多次重复此过程。 原因可能是什么、我们如何解决?
非常感谢、
Theo