This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6050:关于电压基准的器件选择

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6050, REF6250, REF70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541258/ref6050-device-selection-on-voltage-reference

器件型号:REF6050
主题中讨论的其他器件: REF6250REF70

工具/软件:

尊敬的团队:

现在、我将根据以下条件进行器件选择:

1、输入电压范围:>5V+压降电压

2. Vout=5V

3、输出精度<0.05%

℃ 温度系数< 5ppm/°C

我看到 REF6050、REF6250 和 REF70 都满足这些要求、您能帮助确定哪一个更适合向客户推广? 谢谢。

BRS。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    所有这些器件都符合标准、但理想的器件 REF5050EIDR 是。

    此致、

    Anusha