请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF6050主题中讨论的其他器件: REF6250、 REF70
工具/软件:
尊敬的团队:
现在、我将根据以下条件进行器件选择:
1、输入电压范围:>5V+压降电压
2. Vout=5V
3、输出精度<0.05%
℃ 温度系数< 5ppm/°C
我看到 REF6050、REF6250 和 REF70 都满足这些要求、您能帮助确定哪一个更适合向客户推广? 谢谢。
BRS。
Frank