This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100 帮助 — 对于 3S 11.1V 5000mA 电池包、SOC%未正确更新

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537840/bq34z100evm-help-with-bq34z100-soc-not-updating-correctly-for-3s-11-1v-5000-mah-pack

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在配置 BQ34Z100 EVM 对于我们的新电池组:

  • 电池组: 3s、11.1V 、5000mA 锂离子电池

  • 工具: bqStudio

当我们连接电池时:

  • PACK 电压读数正确 软件功能、与我们的 DMM 相匹配。

  • 但是 荷电状态 (SOC%) 显示为 100% 、即使电池组未充满电也是如此。

  • 当我们将电池电压增加到 9999 mV 以上时、SOC%不会更新—保持在 100%或消失。

  • 电量监测计显示Current = 0 mA并且SLEEP模式处于活动状态。

已附加图像以供您参考。

 问题:

  1. 当电池包电压低于 10V 时、为什么 SOC%保持在 100% ?

  2. 对于 3 节串联电池包、需要执行哪些步骤来唤醒电量计并获取准确的 SOC 读数?

  3. 我们是否需要调整 分压器 Volt ScaleDesign Capacity用于此较高电压的电池组。

我们希望就此提供任何指导 正确的配置、建议的设置和任何调试步骤 正确更新 SOC%。