主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQSTUDIO、 GPCCHEM
工具/软件:
尊敬的团队:
我们正在配置 BQ34Z100 EVM 对于我们的新电池组:
-
电池组: 3s、11.1V 、5000mA 锂离子电池
-
工具: bqStudio
当我们连接电池时:
-
。 PACK 电压读数正确 软件功能、与我们的 DMM 相匹配。
-
但是 荷电状态 (SOC%) 显示为 100% 、即使电池组未充满电也是如此。
-
当我们将电池电压增加到 9999 mV 以上时、SOC%不会更新—保持在 100%或消失。
-
电量监测计显示
Current = 0 mA并且SLEEP模式处于活动状态。
已附加图像以供您参考。


问题:
-
当电池包电压低于 10V 时、为什么 SOC%保持在 100% ?
-
对于 3 节串联电池包、需要执行哪些步骤来唤醒电量计并获取准确的 SOC 读数?
-
我们是否需要调整 分压器
Volt Scale或Design Capacity用于此较高电压的电池组。
我们希望就此提供任何指导 正确的配置、建议的设置和任何调试步骤 正确更新 SOC%。