请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HTC30-Q1工具/软件:
您好的团队、
当 TPS1HTC30-Q1 的输出因热保护而被锁存(8.3.5.3.3 闭锁模式)时、是否可以通过关断 VS 引脚、LATCH 引脚、DIAG_EN 引脚和 EN 引脚来释放 TPS1HTC30-Q1 输出的锁存器?
由于 MCU 缺少 GPIO 引脚、客户无法 将 GPIO 引脚连接到 TPS1HTC30-Q1 的输入引脚。 TPS1HTC30-Q1 的所有输入引脚都连接到电源引脚、因此在电源断电时断电。
此致、
山本俊介