This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:LM5122 两相升压转换器问题:输入降至 5V、输出保留电荷

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540898/lm5122-q1-issue-with-lm5122-2-phase-boost-converter-input-dropping-to-5v-output-retains-charge

器件型号:LM5122-Q1
主题:LM5122 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用设计了一个两相交错升压转换器 LM5122QMHX/NOPB
输入: 12 伏
输出: 36V @ 6A 至 8A(测试期间无负载)

我在其中一个电路板上加电期间遇到了一个奇怪的问题:

  • 向输入端施加 12V 电压时、电压立即降至~5V。

  • 即使使用、电路板也开始灌入电流 未连接负载

  • 我最初怀疑一个短,但它似乎是瞬态的 — 短路在启动期间存在一小段时间,然后消失。

  • 断开电源后、我仍然看到 输出大容量电容器两端为 12V 、表示输出已充电并保持。

  • 我尝试了在下一次下电上电之前使输出电容器放电、但问题出在这里 持续存在

  • 何种影响 可重复使用 —每次开机都会产生相同的症状。

有没有人使用 LM5122 出现类似的症状? 这是否与软启动、UVLO 设置或损坏的 FET 有关?

任何指导或调试建议都将不胜感激。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    上述所有要点听起来好像您有大型输出大容量电容器。
    升压拓扑通过高侧 MOSFET 的电感器和体二极管从输入电源直接连接到输出端。
    这意味着、如果您连接 12V 电源、即使控制器本身仍处于关断模式、输入和输出电容器也会充电至此 12V 电平。
    这会产生很大的浪涌电流尖峰。

    对于升压拓扑、这种行为是预期行为、使用 LM5122 无法避免。
    为避免这种情况、您需要缓慢斜升电源、以便电容充电速度也较慢、或者在外部集成限流器。

    如果您对此还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas