主题:LM5122 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我使用设计了一个两相交错升压转换器 LM5122QMHX/NOPB 。
输入: 12 伏
输出: 36V @ 6A 至 8A(测试期间无负载)
我在其中一个电路板上加电期间遇到了一个奇怪的问题:
-
向输入端施加 12V 电压时、电压立即降至~5V。
-
即使使用、电路板也开始灌入电流 未连接负载 。
-
我最初怀疑一个短,但它似乎是瞬态的 — 短路在启动期间存在一小段时间,然后消失。
-
断开电源后、我仍然看到 输出大容量电容器两端为 12V 、表示输出已充电并保持。
-
我尝试了在下一次下电上电之前使输出电容器放电、但问题出在这里 持续存在 。
-
何种影响 可重复使用 —每次开机都会产生相同的症状。
有没有人使用 LM5122 出现类似的症状? 这是否与软启动、UVLO 设置或损坏的 FET 有关?
任何指导或调试建议都将不胜感激。
提前感谢!