This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:多少电压是 VINT。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537826/tps1641-how-much-voltage-is-vint

器件型号:TPS1641


工具/软件:

您好的团队、

我想知道 VINT 电压值。  输入/输出。
VINT 基于 VCC、我想考虑为 VCC 设置多大的电压。

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这是内部补偿值。 它会因型号而异。

    您可以根据下表设置 VCC。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    您能给我详细介绍一下吗?

    根据变体、这意味着什么?
    我在前面说过、使用了 TPS16417。

    TPS16417 具有基于 VCC 的内部稳压器。
    我认为内部稳压器的输出电压是固定的。
    那么、您能告诉我内部稳压器的 VINT 电压是多少?

      

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、

    您能给我评论吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    对于 TPS16417 型号、对于电压范围较低的器件、VINT 可以是 2.7V。

    如下所述、您可以保持的最小 VCC 为 2.7V。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我知道。
    我认为 Vint 是固定电压、因此请告诉我 Vint 的电压是多少。
    如果该电压低于固定电压、是否意味着该电压与 VCC 匹配?

    BR、

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它将与 VCC 相匹配。

    对于 TPS16417 型号、我将从设计仿真中获得 VINT 值、其中 VCC 高于 5V、VCC 为 2.7V。

    我将在 7 月 17 日前获得此价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VINT 来自输出为 5V 的稳压器。

    对于 VINT>5V、VCC 将被调节到 5V。

    如果 VCC < 5V、VINT 将等于 VCC

    根据器件型号、所有器件功能的工作电压最高可达最小 VIN。