请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76972主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户考虑将 BQ76972 用于下一个项目、即 48V BMS 系统。
在数据表中、特定器件型号之间有一个比较表。

我的问题是、是否可以选择 BQ76972、我可以通过寄存器设置或硬件设置选择 I2C 或 SPI?
或者、如果我要使用 SPI 通信、是否应该选择 BQ7697204?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐