This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:有关通信接口的问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538590/bq76972-question-about-communications-interface

器件型号:BQ76972
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 BQ76972 用于下一个项目、即 48V BMS 系统。

在数据表中、特定器件型号之间有一个比较表。

我的问题是、是否可以选择 BQ76972、我可以通过寄存器设置或硬件设置选择 I2C 或 SPI?

或者、如果我要使用 SPI 通信、是否应该选择 BQ7697204?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。

    还有一个问题、

    -我可以使用 bqStudio 将 OTP 从 BQ7697202 更改为 BQ7697204 吗?

    -我在 bqStudio 选择菜单中找不到 BQ76972、稳定和测试版本。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    追逐