This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:ORing 系统

Guru**** 2447090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, TPS2413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533073/tps2412-oring-system

器件型号:TPS2412
Thread 中讨论的其他器件: TPS2413

工具/软件:

您好、

我有一位客户进行 Oring 系统拆卸和选择 TPS2412、我想让您深入检查是否有新的 ORing 解决方案或 TPS2412 是否正常。

请添加朋友、我将通过隐私消息向您发送方框图、以便进一步讨论。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    发送请求。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    请参阅隐私消息中的方框图。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我来检查一下。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    现在让我们继续进行私人聊天。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    我们希望在~3000W 系统 (12V) 上使用 TPS2413。

    我不确定 TPS2413 是否可以与以下 NMOS RS7E200BG 搭配使用。

    您能给我们一些反馈吗? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../4760.rs7e200bgtb1_2D00_e.rev.004.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    可以驱动 FET。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    也适用于 3kW、对吧?

    我只是想知道这个只有 1 个 MOSFET 的高电流设计是可以的吗? 或者需要更多 并联的 MOSFET。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据热管理的不同、可能需要多个 FET。

    对于 12V、3kW 系统、负载为 250A、可以相应地进行规划。

    从控制器的角度来看、没有限制。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    您的意思是 TPS2413 也可以在 多个 FET 设计中工作、对吧?

    由于栅极拉电流为 290uA、如果在 多个 FET 下工作、 这是否会影响 MOSFET 关断时间并导致导通/关断时间过长?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、TPS2413 也可以驱动它们。 是的、由于栅极驱动受限、开通时间将处于高电平。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    明白了、谢谢!