Thread 中讨论的其他器件: TPS2413
工具/软件:
您好、
我有一位客户进行 Oring 系统拆卸和选择 TPS2412、我想让您深入检查是否有新的 ORing 解决方案或 TPS2412 是否正常。
请添加朋友、我将通过隐私消息向您发送方框图、以便进一步讨论。 谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shiven:
我们希望在~3000W 系统 (12V) 上使用 TPS2413。
我不确定 TPS2413 是否可以与以下 NMOS RS7E200BG 搭配使用。
您能给我们一些反馈吗? 谢谢!